请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 你好、Chuck 和团队、
如果我们打算将 ILIM_SEL 引脚和 CLT2引脚保持为高电平、这表示实际上未使用 ILIM_LO 阈值(对于 SDP、请使用 ILIM_H=2.4A 阈值)。
在本例中、是否可以将 ILIM_LO 引脚保持断开? 或有关 ILIM_LO 电阻器选择的任何建议?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.