This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:输入电流载体、而 Vin 约为 Vout

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753459/lm5176-input-current-varries-while-vin-is-approximately-around-vout

器件型号:LM5176

当输入电压介于27.8 - 28.2V 之间时、我看到我的输入电流变化大约为10mA。 该设计适用于18-36V 的输入电压、 输出电压 设置为27.2V。 输入电流约为1.35安培。

开关频率为400kHz。 当我处于完全降压或升压模式时、输入电流看起来变化大约(1至2) mA。 输出电压和电流 稳定。 我想知道原因是什么、以及尝试缓解电流跳跃的最佳方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您使用 LM5176。 输入电流变化可能由降压/升压转换模式引起、在该模式下、电路在降压模式下运行一个周期、然后在升压模式下运行一个周期。 等效纹波电流频率现在包含1/2开关频率、这可以视为纹波增加。 这与转换模式有关、因此不应成为问题。 请理解、在转换模式下获得更高效率是需要的成本、而 Vin =~Vout 需要这种成本。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi