请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 当输入电压介于27.8 - 28.2V 之间时、我看到我的输入电流变化大约为10mA。 该设计适用于18-36V 的输入电压、 输出电压 设置为27.2V。 输入电流约为1.35安培。
开关频率为400kHz。 当我处于完全降压或升压模式时、输入电流看起来变化大约(1至2) mA。 输出电压和电流 稳定。 我想知道原因是什么、以及尝试缓解电流跳跃的最佳方法。