请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296 你(们)好 我使用 Bq24296作为电池到系统的电压转换器和电池充电器。 该方案是典型的、摘自数据表。 没有寄存器管理和配置(默认模式)。 尽管系统输出电压应为4.2V、但系统输出电压为3.2 V。电流非常小、只有几微安。 当电压被连接至 Vbus 输入时、电池不充电。 对 qon 输入(引脚12)的闭合没有反应。 问题可能出在哪呢? 如何配置?