This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:Bq24296电源管理器

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752052/bq24296-bq24296-power-manager

器件型号:BQ24296

你(们)好 我使用 Bq24296作为电池到系统的电压转换器和电池充电器。 该方案是典型的、摘自数据表。 没有寄存器管理和配置(默认模式)。 尽管系统输出电压应为4.2V、但系统输出电压为3.2 V。电流非常小、只有几微安。  当电压被连接至 Vbus 输入时、电池不充电。 对 qon 输入(引脚12)的闭合没有反应。 问题可能出在哪呢? 如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、不知道、

    请参阅数据表的第10节"应用和实现"、将原理图与进行比较。

    我们通常建议在1.0uH 和2.2uH 电感器之间。 在您的应用中、转换器输出滤波器的谐振频率远低于 IC 的补偿和设计。

    让我们从那里开始。 另请根据该节中的建议进行其他更改。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据该计划:
    已安装 ILIM、OTG、CE、Psel 配置的信号线
    2.我不在 TS 电路中使用热阻。 重新计算了电阻分压器的参数、使其与平均温度相似。
    电感更改为2.2uH。 结果没有改变。
    有必要了解 LDO 稳定器在系统启动时不工作的原因。 SYS 输出电压在电路中的任一负载上下降。 连接后、LED 电压降至1.5V、这表示电流很小、不足(<1mA)。 Qon 输入不起作用-当接近 Vbatt 时、不会更改输出参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、不知道、

    我还建议根据至少8.2uF 的数据表要求在 PMID 上放置更多电容。 您目前只有1uF。

    对于2.2uH 电感器、我还建议减小 VSYS 上的输出电容、因为您仍将输出滤波器的谐振频率推至低于15kHz 的设计建议值。

    还请提供 VSYS 上输出的波形。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片在连接到电池(Vbatt)和关闭 Vbus 时需要生成电压 VSYS? VSYS 现在没有电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、不知道、

    充电器仅在为 VBUS 供电时调节 VSYS。 如果没有 VBUS、VSYS 将不会被稳压、而是会跟随电池电压、IR 压降降至大约2.5V


    此致、
    Joel H