This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:在电气特性表中未明确定义 VBAT

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753307/tps65911-vbat-is-not-clearly-defined-in-electrical-characteristics-tables

器件型号:TPS65911

您好!

在 TPS65911A (SWCS049S)的数据表中、一些电气特性(第5.6节:PWRON、PWRHOLD、GPIO0-8、PWRDN) 以之前数据表中未提及/定义的 VBAT 电压为基准。 根据第5.7节下的表标题(即"...所有 VCC 输入均设置为 VBAT 电压...) 可以假定 VBAT 是为大多数 VCCx 输入供电的主输入电压。 然而、在这种情况下、第5.6节中 VBAT 的使用不正确、这是因为信号 PWRON、PWRHOLD、GPIO0-8、PWRDN 由 VRTC 或 VCC7提供(根据第4.1节引脚属性)

您能否澄清 VBAT 的定义?

谢谢你。

Josef Rypar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rypar 先生、
    感谢您关注我们的器件并分享我们的见解!
    已确认 VBAT = VCC7、并且所有 GPIO 均限制为 VCC7的最大电压。 数据表应在稍后进行修订。