请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65911 您好!
在 TPS65911A (SWCS049S)的数据表中、一些电气特性(第5.6节:PWRON、PWRHOLD、GPIO0-8、PWRDN) 以之前数据表中未提及/定义的 VBAT 电压为基准。 根据第5.7节下的表标题(即"...所有 VCC 输入均设置为 VBAT 电压...) 可以假定 VBAT 是为大多数 VCCx 输入供电的主输入电压。 然而、在这种情况下、第5.6节中 VBAT 的使用不正确、这是因为信号 PWRON、PWRHOLD、GPIO0-8、PWRDN 由 VRTC 或 VCC7提供(根据第4.1节引脚属性)
您能否澄清 VBAT 的定义?
谢谢你。
Josef Rypar