This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4254-Q1:流入 ADJ 引脚的泄漏灌电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753055/tps7b4254-q1-the-leakage-sink-current-into-adj-pin

器件型号:TPS7B4254-Q1

你(们)好

我们将使用 LM4050-5.0-Q1 (5V 并联电压基准) 为 TPS7B4254-Q1的 ADJ 引脚供电。

我们希望最大程度地降低 LM4050-5.0-Q1的电流消耗。

我是否可以询问,如果我们在 ADJ 引脚上提供5V 电压,流入 ADJ 引脚的漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADJ 引脚输入电流在电气特性表中给出、如下所示。 向 ADJ 引脚施加5V 电压时、最大值为5.5uA。

    谢谢、

    Gerard