请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B4254-Q1 你(们)好
我们将使用 LM4050-5.0-Q1 (5V 并联电压基准) 为 TPS7B4254-Q1的 ADJ 引脚供电。
我们希望最大程度地降低 LM4050-5.0-Q1的电流消耗。
我是否可以询问,如果我们在 ADJ 引脚上提供5V 电压,流入 ADJ 引脚的漏电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们将使用 LM4050-5.0-Q1 (5V 并联电压基准) 为 TPS7B4254-Q1的 ADJ 引脚供电。
我们希望最大程度地降低 LM4050-5.0-Q1的电流消耗。
我是否可以询问,如果我们在 ADJ 引脚上提供5V 电压,流入 ADJ 引脚的漏电流是多少?