This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:满足12V、24V、30.5V 输出要求的通用方法

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752924/lm25118-generic-approach-for-12v-24v-30-5v-output-requirement

器件型号:LM25118

你好

我正在我的项目中使用 LM25118。 我的客户要求是从9V 至30V 的输入电源获得12V、24V、30.5V @ 2A 电流。 我需要设计一个满足此要求的通用电路、以便在组装期间对元件进行更改、并且在布局方面应该保持不变。

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    要帮助进行计算、请通过以下链接使用 LM25118快速入门计算器。 这将实现简单的计算和基本组件选择。
    www.ti.com/.../snvu065

    最好的方法是从24V 输出情况开始并完成设计、然后相应地更改输出电压并查看组件选择是否正确。 请注意、这是一个迭代设计过程。 很可能需要几次运行计算。

    要更改输出电压、只需使用 MOSFET 和电阻器即可更改较低的反馈电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    我将使用相同的计算表。 我的客户也需要仿真结果。 当我签入 TI 仿真 Web 工作台工具时,我发现电路有差异(例如:Cvccx)。 如何根据一般要求对其进行仿真、以便如果我更改了组件输出、则应在单个仿真中更改。 还有其他方法可以实现这一点吗?

    请帮助我解决这一问题。

    此致

    Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    我相信 WEBENCH 仿真不会支持可变输出电压设计。 我建议您在仿真中使用 TINA 或 SPICE 模型。 可以在 此处找到这些模型

    谢谢、

    Garrett