请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 你好
我正在我的项目中使用 LM25118。 我的客户要求是从9V 至30V 的输入电源获得12V、24V、30.5V @ 2A 电流。 我需要设计一个满足此要求的通用电路、以便在组装期间对元件进行更改、并且在布局方面应该保持不变。
请帮助我解决这一问题。
此致
Nidhi P Shetty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.