请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 您好!
我们使用的是 LM5175、可以看到输出端的噪声、我是否可以获得您的建议、如何调整我的原理图以进行改进。 症状和我的原理图如下所示。
1、波形1:VIN = 6.6V、3.62A。 黄色–DC12V; 蓝色–VBAT_FILT_SW; 粉色–SW1;绿色–SW2
2.波形2: 输入电压= 17.2V/1.26A; 黄色- DC12V;蓝色- VBAT_FILT_SW;粉色- SW1;绿色- SW2
波形3:VIN = 13.5V/1.61A; 黄色–DC12V; 蓝色–VBAT_FILT_SW;粉色–SW1;绿色–SW2