This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:输出噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753328/lm5175-output-noise

器件型号:LM5175

您好!

我们使用的是 LM5175、可以看到输出端的噪声、我是否可以获得您的建议、如何调整我的原理图以进行改进。 症状和我的原理图如下所示。  

 

1、波形1:VIN = 6.6V、3.62A。  黄色–DC12V; 蓝色–VBAT_FILT_SW; 粉色–SW1;绿色–SW2

2.波形2: 输入电压= 17.2V/1.26A; 黄色- DC12V;蓝色- VBAT_FILT_SW;粉色- SW1;绿色- SW2

波形3:VIN = 13.5V/1.61A; 黄色–DC12V; 蓝色–VBAT_FILT_SW;粉色–SW1;绿色–SW2

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    您似乎启用了频率抖动。 这是您想要的、还是刚刚复制了 EVM 或数据表原理图、但它不适用于您的设计?

    对于输出轨上的开关噪声、这可能不现实、但由 PCB 上的不当探测引起。 您应该使用具有短接地线圈尖端的探头、而不是常规长接地引线来测量 Vout 纹波。

    如果您仍然看到此类噪声、则应在输出轨添加一些高频电容器、如0.01uF 和0.1uF、以将其滤除。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi