请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73606 大家好、
我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。
请让我向您询问 LM73606EVM。
LM73606的开关节点在下降时出现波动、如下图所示。
该器件的这种正常运行吗?
工作条件:
输入电压:15V
输出电压:5V
离散组件参数:默认值
Iout:下图中的上限为6A、下限为0.1A。 它们都是恒定电流
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago