This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:开关节点波动(下降沿)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752332/lm73606-switching-node-fluctuation-falling-edge

器件型号:LM73606

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

请让我向您询问 LM73606EVM。

LM73606的开关节点在下降时出现波动、如下图所示。

该器件的这种正常运行吗?

工作条件:

输入电压:15V

输出电压:5V

离散组件参数:默认值

Iout:下图中的上限为6A、下限为0.1A。 它们都是恒定电流

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖塔、

    感谢您分享波形。 占空比有一些抖动、但这在合理范围内。 占空比是随机的、还是您看到多个低占空比和多个高占空比? 正弦占空比变化表明存在一定的不稳定性。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam-San

    感谢您的回复。

    我的客户有2个 LM73606EVM、它们都表现出类似的现象(占空比波动)。
    当它们在某种程度上改变输入电压时、可以观察到类似的占空比波动。

    此外、开关频率本身似乎没有波动。
    客户怀疑是内部噪声/比较器导致的。

    您可以使用 EVM 重复此现象吗?
    EVM 上的任何组件都是默认设置。

    能否在本周之前提供此问题的原因?

    感谢您的合作。

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、

    我能够再现您的结果。 这是正常抖动、是可以预料的。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam-San

    非常感谢您确认这种现象。
    是否可以提供预期此抖动的原因?

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、

    由于系统中的噪声、所有开关稳压器都会产生一些抖动。 很难准确地确定此噪声的来源。 但这是正常运行。

    Sam