This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:适用性区域

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752441/ucc28061-applicability-area

器件型号:UCC28061

您好!

我是一名设计工程师。 我面临 PFC 电路中出现的持续故障。 我们使用 UCC28061D 作为 PFC 控制器。 在启动时、UCC28061D 在大多数情况下会受到致命损坏以及开关晶体管损坏。 我正在使用400Hz 的三相115VAC 电源系统。 我 要问的是、虽然显示的 UCC28061D 应用涵盖单相交流电源系统、但它是否与三相电源系统应用兼容?  任何建议或帮助对于适用性领域都是非常宝贵的。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否展示您的设计电路和组件器件型号? 我们需要了解如何在三相设计中使用 UCC28061。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先,我感谢大家的回应。

    UCC28061D 是组件编号。 设计背后的原因如下。

    输入 EMI—>整流—>数据表中给出的几乎相同的结构。 陶瓷电容器的输出电容器约为500uF。


    在启动过程中、几乎每个电路板上都会出现此问题。 但是、我应该声明、在使用电路板 一段时间(可能需要5-6个月)后、我会观察到此故障。 正如我先前提到的、它是否可以与三相相关? UCC28061D 是否适用? 您是否有任何问题源于何处的想法?

    期待您的回答。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到与三相相关的问题、因为 PFC 的输入是三相整流后的直流电。 如果问题在运行几个月后发生、我认为问题与设计裕度有关、因为噪声、例如电压尖峰或电流尖峰会在器件上造成电气过载。 我建议您与 TI 当地办事处开始进行故障分析、以查看器件的哪个部分显示损坏、并且在您知道之后、您可以重新设计该部分电路、以获得适当的裕度、从而消除器件上的电气过载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的领导。

    顺便说一下,“器件”,它是 UCC28061D 本身,我对吗? 损坏有时仅发生在 UCC28061D 或仅发生在 MOSFET 上。 但在大多数情况下、UCC28061和 MOSFET 都会受到损坏。 因此、考虑过应力、我应该将哪一个作为应力分析的主要重点?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件表示 UCC28061D。 MOSFET 损坏-您必须自行解决。 您可以观察 MOSFET 电压和电流、以查看设计裕度是否足够。 您需要向您当地的 TI 办公室咨询、以帮助进行故障分析。 它可能是一些电气过载(EOS)、因此希望查看应力所在的位置、以帮助您检查相关的外部电路、从而找出为何对器件产生 EOS。