请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28061 您好!
我是一名设计工程师。 我面临 PFC 电路中出现的持续故障。 我们使用 UCC28061D 作为 PFC 控制器。 在启动时、UCC28061D 在大多数情况下会受到致命损坏以及开关晶体管损坏。 我正在使用400Hz 的三相115VAC 电源系统。 我 要问的是、虽然显示的 UCC28061D 应用涵盖单相交流电源系统、但它是否与三相电源系统应用兼容? 任何建议或帮助对于适用性领域都是非常宝贵的。
非常感谢您的参与。