This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:如何在不使用 I2C 的情况下控制 LP8556?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753151/lp8556-how-to-control-lp8556-without-using-i2c

器件型号:LP8556

LP8556支持团队

客户选择以下 LP8556TMX-E02/NOPB。

就我在 EPROM 中看到的下方 CFG2而言、 除非   使用 I2C、否则亮度和背光开/关似乎无法控制。 这种理解是否正确?

或者是否有任何方法可以在不使用 I2C 的情况下控制它们?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、
    由于您的客户选择了 E02版本、因此 reg A2h 与"02h"一起使用(您可以参阅数据表8.6.2.1)。 此数据意味着"BL_ON"位设置为"0"、这意味着背光被禁用。 因此、对于 E02版本、您必须使用 I2C 来启用背光。
    如果您的客户没有 I2C 接口、他们可以根据数据表第3页选择 E00/E08/E09/E03/E04/E06/E07/E09。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    感谢您的快速支持

    此事已结案。

    谢谢!

    TAMIO