请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 LP8556支持团队
客户选择以下 LP8556TMX-E02/NOPB。
就我在 EPROM 中看到的下方 CFG2而言、 除非 使用 I2C、否则亮度和背光开/关似乎无法控制。 这种理解是否正确?
或者是否有任何方法可以在不使用 I2C 的情况下控制它们?
谢谢
TAMIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.