This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:当输出电压设置为51V 时不启动-在斜升后立即中断

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752715/lm5176-does-not-start-up-when-vout-set-to-51v---breaks-right-after-ramp-up

器件型号:LM5176

我正在设计一个可调输出电压范围为5.4V 至50.4V 的电源。 基于 LM5176的降压/升压转换器应在升压模式下启动、调节至50.4V。 但是、在打开输入电压后、它会斜升至所需的输出电压、然后关闭、再也不起作用。 将输出电压设置为43V (移除 DAC 反馈和输出之间的电阻器)时、控制器工作正常。 该器件在32V 输入电压下运行、输出端无负载。 器件原理图:

器件的布局:

使用 TI webench 工具后、我只针对升压模式调整了 COMP 和斜率组件。 结果相同。 I DID 采样 Vout (通道 C1)、COMP 引脚(通道 C2)和 FB 引脚(通道 C3)。

第一张图片显示、当 Vout 设置为43V 时、它会根据需要进行斜升和调节:

下图显示了 LM5176在斜升后无法调节至50.6V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justinas、您好!

    感谢您提出问题。

    当您说 LM5176再也不工作时、您的意思是它已损坏? 还是在电源复位后工作? 如果它看起来损坏、是否有任何针脚损坏? VIN = 32V 时是否所有启动条件?

    您还能在启动期间提供 SW1和 SW2节点的波形吗? 这将有助于确认 LM5176是否正确切换。

    您能否尝试从电路中移除 DAC 并将 RC103更改为将输出电压设置为50.6V? 可能是 DAC 导致了一些问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    "不再工作"是指它已损坏:)
    我找到了问题。 它与 MOSFET 栅极上的150MHz 振铃有关。 我剪切迹线并将33R 放入血清中-它现在按预期工作。 BTW、栅极上的振铃导致 SW2上出现30Vpp 的尖峰-这可能是控制器持续燃烧的原因。