请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 我正在设计一个可调输出电压范围为5.4V 至50.4V 的电源。 基于 LM5176的降压/升压转换器应在升压模式下启动、调节至50.4V。 但是、在打开输入电压后、它会斜升至所需的输出电压、然后关闭、再也不起作用。 将输出电压设置为43V (移除 DAC 反馈和输出之间的电阻器)时、控制器工作正常。 该器件在32V 输入电压下运行、输出端无负载。 器件原理图:
器件的布局:
使用 TI webench 工具后、我只针对升压模式调整了 COMP 和斜率组件。 结果相同。 I DID 采样 Vout (通道 C1)、COMP 引脚(通道 C2)和 FB 引脚(通道 C3)。
第一张图片显示、当 Vout 设置为43V 时、它会根据需要进行斜升和调节:
下图显示了 LM5176在斜升后无法调节至50.6V: