请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 你好
LP8863 的自适应升压工作机制的最后一步是控制 Isel[10:0]电流值、然后调节其 Vboost 电压; 对吗?
问题1:那么 IC 如何控制 Isel[10:0]的电流值? 基于什么?
问题2:ISEL[10:0]似乎是一个寄存器,它似乎 Isel[10:0]的默认值是 Isel_max=38.7uA;寄存器在数据表中找不到,是否有某种读取方法?