请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65262 `s 工程师:
你是怎么做的?
我对 TPS65262有一些疑问。 下面是这个问题。
第一点:如果 MODE 引脚连接到 GND、这意味着使能功能将取决于外部器件、例如 MCU。必须设置为开漏输出、它需要与电阻器串联。 是否需要电阻器? 例如:MCU -->电阻--> EN 引脚。
第二点:如果 MODE 引脚连接到 GND、则意味着 ENABLE 功能将取决于外部器件。 我使用两个除以 Vin (12V)的电阻器、无论电阻是否符合以下模块。 n`t 选择两个电阻器(电阻值无关)来获得 EN 引脚的电压而不是阈值。
第三:如果 MODE 引脚连接到 GND、并使用两个电阻器获取电压、而不是 EN 引脚的阈值。 UVLO 如何设置是否基于以下模板? Vstart 和 Vstop 意味着...?
非常感谢!
以下内容构成了 TPS65262 μ`s 数据表的第15页。