This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262:如何了解 TPS65262的使能功能

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752300/tps65262-how-to-understand-the-enable-function-of-tps65262

器件型号:TPS65262

`s 工程师:


       你是怎么做的?

       我对 TPS65262有一些疑问。 下面是这个问题。


       第一点:如果 MODE 引脚连接到 GND、这意味着使能功能将取决于外部器件、例如 MCU。必须设置为开漏输出、它需要与电阻器串联。 是否需要电阻器? 例如:MCU -->电阻--> EN 引脚。

       第二点:如果 MODE 引脚连接到 GND、则意味着 ENABLE 功能将取决于外部器件。 我使用两个除以 Vin (12V)的电阻器、无论电阻是否符合以下模块。 n`t 选择两个电阻器(电阻值无关)来获得 EN 引脚的电压而不是阈值。

       第三:如果 MODE 引脚连接到 GND、并使用两个电阻器获取电压、而不是 EN 引脚的阈值。 UVLO 如何设置是否基于以下模板? Vstart 和 Vstop 意味着...?


 非常感谢!

以下内容构成了 TPS65262 μ`s 数据表的第15页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请找到我的答案:
    第一点:如果 MODE 引脚连接到 GND、这意味着使能功能将取决于外部器件、例如 MCU。必须设置为开漏输出、它需要与电阻器串联。 是否需要电阻器? 例如:MCU -->电阻--> EN 引脚。
    -->不需要您提到的串联电阻器。
    第二点:如果 MODE 引脚连接到 GND、则意味着 ENABLE 功能将取决于外部器件。 我使用两个除以 Vin (12V)的电阻器、无论电阻是否符合以下模块。 n`t 选择两个电阻器(电阻值无关)来获得 EN 引脚的电压而不是阈值。
    ->将下一个问题一起回答。

    第三:如果 MODE 引脚连接到 GND、并使用两个电阻器获取电压、而不是 EN 引脚的阈值。 UVLO 如何设置是否基于以下模板? Vstart 和 Vstop 意味着...?
    ->Vstart/stop 表示 VIN 的电压。 例如、在您的应用中、VIN 为12V、通常我们将 Vstart 8V 和 Vstop 7.5V 设置为等式、将该值置于方程中、您可以得到 R1/R2。 由于 EN 引脚具有上拉电流、强烈建议您使用公式2、3来获得 R1/R2。 (请参阅数据表第15页。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason:
    感谢您的回复!
    我明白了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason:
    感谢您的回复!
    另一个有关它的问题。 Vstart 和 Vstop 也表示 UVLO 阈值、如果超过阈值、则会设置 POWEROOD 引脚。是与否? 因为数据表中说外部电阻器将设置新的 UVLO 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason:
    问题是、如果我设置新的使能阈值、它也会更改 UVLO 阈值、如果电压超过 Vstart 和 Vstop、则会设置 POWEROOD 的引脚。是与否?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1. EC 表中声明的 UVLO 阈值(启动4.25V/停止3.75V)仍然生效。 但是、由于您使用寄存器设置的 UVLO 高于 EC 表中的值、因此您设置的 UVLO 将真正生效。
    PGOOD 的输出取决于输出电压。 如果 VIN 超过 UVLO 阈值、器件将停止工作、因此 Vout 将超出稳压范围、这意味着 PGOOD 将设置为低电平。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sam:
    谢谢!