Other Parts Discussed in Thread: CSD17570Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2490 主题中讨论的其他器件:PMP9616、 PMP、 CSD17570Q5B
你(们)好
客户 对 PMP9616数据有疑问。
在"启动波形"中、1.5A 电流持续40ms。
(由于中并联使用了 PMP 9616 FET,因此流经一个 FET 的电流被认为约为0.75A。)
客户的规格几乎与 PMP 9616相同、但由于环境温度最高为75°C、因此我担心即使在该温度下启动时也会出现问题。
最恰当的考虑
T Kishi