This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:@PMP9616

Guru**** 2501365 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752292/tps2490-pmp9616

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件:PMP9616PMPCSD17570Q5B

你(们)好

客户 对 PMP9616数据有疑问。

在"启动波形"中、1.5A 电流持续40ms。
(由于中并联使用了 PMP 9616 FET,因此流经一个 FET 的电流被认为约为0.75A。)
客户的规格几乎与 PMP 9616相同、但由于环境温度最高为75°C、因此我担心即使在该温度下启动时也会出现问题。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    通过增加 FET 栅极上的 dv/dt 电容器、可以进一步降低浪涌电流。
    在启动过程中、观察到 FET 的温度是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    感谢你的答复。

    由于它是桌面上的一个考虑阶段、现在无法直接测量温度。
    客户计划使用 CSD17570Q5B×2、但当环境温度为75°C 时、是否需要在观察 FET 的温升时确定 dv/dt 的时间?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    设计计算器有助于在启动和故障情况期间检查 FET SOA 裕度。 您能否填写该工具并发送给我进行审核? 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取

    此致、
    Rakesh