This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:Cell4的电压始终保持通道化

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752769/bq76940-the-voltage-of-cell4-is-always-chaning

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200、BQ78350-R1

我的 BMS 由 BQ76200+BQ76940+BQ78350组成、支持12节电池。

然而、CELL4的电压始终从3.5V 变为4.1V。

对吗?

此外、系统的泄漏电流几乎为4mA。

这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:12节电池的电压为49.741V。

    但是、剩余电量仅为18mAh、完整充电容量为118mAh。

    实际上、电池容量为5300mAh。

    如何设置完整的充电容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    电池变化几 mV 的情况并不少见、如果很明显、会发现缺少连接或焊点不良。 3.5至4.1 (600mV)的噪声是错误的。 对于12节电池、电池4是低电芯组的顶部、请检查 VC5X 的电源电压。 检查 TS1和 VC5至 VC5X 二极管类型上是否存在异常负载、开关二极管允许在不传导的情况下正常移动并改变电池电压、而肖特基型可以在 VC5X 轻微移动的情况下进行。
    该监测计根据电池电压和负载化学成分估算复位时的容量。 请参阅 bq78350-R1技术参考手册和使用 bq78350-R1应用手册 www.ti.com/.../slua924.pdf。 确保加载了所有适当的参数并校准了电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、WM5295
    实际上、BQ76940已被销毁。