Other Parts Discussed in Thread: PMP20878, UCC2897A
你(们)好。
客户要求提供数据来计算 UCC2897的输出电感器。
我可以看到从 SLUA535 (4.1.1输出电感器)获取输出电感器的公式。
我根据客户的规格重新计算了它、如下所示。
------------------------------
条件->输入电压= 48V /输出电压= 12V /输出电流= 2A /变压器比率= 7:4 (PRI:秒)
计算结果--> Lo =(12/(0.15 * 2 * 225 * 10^3))*(1 - 0.438)= 100uH
结果是最小电感值吗?
------------------------------
----其他问题----
为了验证输出电感器值、我们将其与 PMP20878进行了比较。
PMP20878的条件如下:
Vin = 40~57V/ Vout = 24V / Iout = 3A /变压比= 1:1 (PRI:Sec)
计算结果--> Lo =(24 /(0.15 * 3 * 225 * 10^3))*(1 - 0.421)= 137uH
PMP20878的原理图中有一个33uF 的输出电感器。
出于某种原因、您是否使用了低于计算值的电感?
使用比计算结果更低的值不会有问题?
我的计算是否有问题?
谢谢你。