This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有关输出电感器选择的查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751908/ucc2897a-inquiry-about-selection-of-output-inductor

主题中讨论的其他器件:UCC2897PMP20878UCC2897A

你(们)好。

客户要求提供数据来计算 UCC2897的输出电感器。

我可以看到从 SLUA535 (4.1.1输出电感器)获取输出电感器的公式。

我根据客户的规格重新计算了它、如下所示。

------------------------------

条件->输入电压= 48V /输出电压= 12V /输出电流= 2A /变压器比率= 7:4 (PRI:秒)

计算结果--> Lo =(12/(0.15 * 2 * 225 * 10^3))*(1 - 0.438)= 100uH

结果是最小电感值吗?

------------------------------

----其他问题----

为了验证输出电感器值、我们将其与 PMP20878进行了比较。

PMP20878的条件如下:

Vin = 40~57V/ Vout = 24V / Iout = 3A /变压比= 1:1 (PRI:Sec)

计算结果--> Lo =(24 /(0.15 * 3 * 225 * 10^3))*(1 - 0.421)= 137uH

PMP20878的原理图中有一个33uF 的输出电感器。

出于某种原因、您是否使用了低于计算值的电感?

使用比计算结果更低的值不会有问题?

我的计算是否有问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    很抱歉、我的一位同事回答了这个问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、
    如果将输出电感的电流纹波因子从0.15增大到0.3等值、则输出电感可能会更低。 它可以降低输出电感器的功率损耗、但需要更大的输出电容器。
    此致
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过上面的公式获得输出电感器的值是否正确?
    您是否有 UCC2897A 计算表?
    如果是、请分享。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您使用的计算输出电感的公式是正确的。 我没有该部件的计算表。

    此致

    弗兰克