请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQ2060A、
在 bq 2060a 中、明确说明了参与计算的情况。
例如 RelaticeStateOfCharge ()
精度:-0、+MaxError()
(bq2060a.pdf 第30页)
例如 FullChargeCapacity()
准确度:-0,+MaxError()* FullChargeCapacity()
(bq2060a.pdf 第31页)
我使用 bq40z50-r1.pdf 和 sluubc1d.pdf 来检查 bq40z50-R1的规格。
但没有像 bq2060a 这样的明确说明。
在 bq40z50-R1中,MaxError()不会影响其他寄存器值?