This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:MaxError()是否不参与其他寄存器值的计算?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752683/bq40z50-r1-is-maxerror-not-involved-in-calculating-other-register-values

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ2060A

在 bq 2060a 中、明确说明了参与计算的情况。

例如 RelaticeStateOfCharge ()
精度:-0、+MaxError()
(bq2060a.pdf 第30页)

例如 FullChargeCapacity()
准确度:-0,+MaxError()* FullChargeCapacity()
(bq2060a.pdf 第31页)

我使用 bq40z50-r1.pdf 和 sluubc1d.pdf 来检查 bq40z50-R1的规格。
但没有像 bq2060a 这样的明确说明。
在 bq40z50-R1中,MaxError()不会影响其他寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    这与 bq40z50-R1的想法相同。 MaxError 从未用于这些计算、它仅向用户指示这些值的精确度。 当 Qmax 和 Ra 表更新时、MaxError 设置为1%、并且在没有 Qmax 和 Ra 表更新的情况下、MaxError 会根据时间量增加。 这只是为了向用户指示监测可能不太准确、因为监测计未获得以最佳精度计算 RSOC 和 FCC 所需的重要读数。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    我知道。
    感谢您提供信息。

    --
    此致、
    Peter