Other Parts Discussed in Thread: LM76002, TPS2549-Q1, TPS2549
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76002 主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1、 TPS2549
您好!
我们正在开发基于 LM76002的汽车 USB 充电器。 应用程序空间受限,因此我们使用 WEBENCH电源设计器来优化空间,请查找 WEBENCH 输出和随附的原理图。
我们使用的是 Bourns SRP6060FA-150m 15uH 线圈、两个47uF 陶瓷输出电容器以及所连接的 TPS2549-Q1 USB 充电端口控制器的电缆补偿。
我们现在在实验中拥有了第一个已组装的原型、但 LM76002不涉及调节。 请找到所附的启动时产生的输出(Vin = 12V、Vsw 红色、Vout 蓝色)。
内部 LDO 在 Vcc 上生成稳定的3.3V 电压。 我们已经尝试改变开关频率并向输出端添加更多电容、始终会导致相同的行为。
导致这种行为的设计可能会有什么问题?
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
谢谢、此致、
Peter