This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:转换器未进入调节状态

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002, TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751996/lm76002-converter-not-going-into-regulation

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1TPS2549

您好!

我们正在开发基于 LM76002的汽车 USB 充电器。 应用程序空间受限,因此我们使用 WEBENCHRegistered电源设计器来优化空间,请查找 WEBENCH 输出和随附的原理图。

我们使用的是 Bourns SRP6060FA-150m 15uH 线圈、两个47uF 陶瓷输出电容器以及所连接的 TPS2549-Q1 USB 充电端口控制器的电缆补偿。

我们现在在实验中拥有了第一个已组装的原型、但 LM76002不涉及调节。 请找到所附的启动时产生的输出(Vin = 12V、Vsw 红色、Vout 蓝色)。

内部 LDO 在 Vcc 上生成稳定的3.3V 电压。 我们已经尝试改变开关频率并向输出端添加更多电容、始终会导致相同的行为。

导致这种行为的设计可能会有什么问题?

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢、此致、
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    感谢您提供相关信息。 原理图应该起作用。 您取消了哪个同步/模式电阻器?

    另请共享布局。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速响应。

    SYNC/MODE 通过 R2下拉。 未组装 R1。

    这是布局的顶层、采用4层设计、内层采用 GND 和 Vout

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    布局看起来足够好、但我认为这不是问题的唯一原因。 该器件可能会达到电流限制或断续模式。 我建议移除所有负载、添加软启动电容器、然后再次测试。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    经过长时间调查后、我终于发现了器件达到电流限制的原因。 TPS2549上的一个上拉/下拉耦合器件在意外情况下安装了两个0欧姆电阻器、并导致适当的短路。
    尝试不同尺寸的软启动电容器最终烧毁了其中一个0402跳线电阻器、并最终指向导致此行为的原因。

    非常感谢您的大力支持、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    很高兴我们解决了这个问题! 祝您度过美好的一天!

    Sam