请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 你(们)好。
我注意到、在 BQ40z50的 TRM 中:
在1节串联电池配置中、VC4短接至 VC、VC2和 VC1。 在2节串联电池配置中、VC4为
短接至 VC3和 VC2。 在3节串联电池配置中、VC4短接至 VC3。
请?我们为什么像这样设置配置?是否有任何逻辑器件
谢谢!
BR,奕迅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.