This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40z50多节电池组问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752842/bq40z50-bq40z50-muti-cell-set-question

器件型号:BQ40Z50

你(们)好。

我注意到、在 BQ40z50的 TRM 中:

在1节串联电池配置中、VC4短接至 VC、VC2和 VC1。 在2节串联电池配置中、VC4为
短接至 VC3和 VC2。 在3节串联电池配置中、VC4短接至 VC3。

请?我们为什么像这样设置配置?是否有任何逻辑器件

谢谢!

BR,奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、

    我不确定我是否理解您的问题。 该器件旨在支持多达4节串联电池。 当所有4节电池未连接时、这些是这些引脚所需的连接、因为这些引脚上不会有电池电压。 您还需要在数据闪存设置中设置电池节数。

    此致、
    Matt