请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 根据职训局的准则,你好:
以下所有条件必须在连续的两个40s 周期内发生: 充电(即 BatteryStatus[DSG]= 0)和 AverageCurrent ()<充电术语恒定电流和最大值(CellVoltage1..15 ())+充电术语电压≥ChargingVoltage ()/串联电池数、并且由于首次检测到电流和电压终止条件、容量的累积变化大于0.25mAh。
我想知道这是否应该是"容量的累积变化< 0.25mAh"。 我只是想看看它是"减速"还是不是增加容量、因此低于该限制的任何东西都将被视为电池电量已满、几乎已满。 我是否正确解释了它? 可以帮我解决这个问题吗?
日文