This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:了解有效充电终止的"能力&quot 的累积变化

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752535/bq78350-r1-understanding-the-accumulated-change-in-capacity-for-valid-charge-termination

器件型号:BQ78350-R1

根据职训局的准则,你好:

以下所有条件必须在连续的两个40s 周期内发生: 充电(即 BatteryStatus[DSG]= 0)和 AverageCurrent ()<充电术语恒定电流和最大值(CellVoltage1..15 ())+充电术语电压≥ChargingVoltage ()/串联电池数、并且由于首次检测到电流和电压终止条件、容量的累积变化大于0.25mAh。

我想知道这是否应该是"容量的累积变化< 0.25mAh"。 我只是想看看它是"减速"还是不是增加容量、因此低于该限制的任何东西都将被视为电池电量已满、几乎已满。 我是否正确解释了它? 可以帮我解决这个问题吗?

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    问得好-我想知道与开始学习监测算法相同的东西。 这不是文档中的错误、充电终止条件包括这一点、以确保实际充电。 这是为了避免由于噪声或振铃而导致错误的充电终止。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,很好! 有道理。 这确实澄清了这一点。

    请注意、

    日文