This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:在预充电模式下进行电池充电

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752415/bq25708-battery-charging-in-precharging-mode

器件型号:BQ25708

尊敬的支持人员:

在数据表中、说明了深度放电的电池在预充电模式下充电。

"VVBAT_UVLO"的功能是什么? 如果 VBAT 低于 VVBAT_UVLO、充电器是否会尝试为电池充电?

(请参阅数据表中的8.3.1)

数据表(请参阅8.4.1.2)中的句子"当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过设置终止充电
REG0x12[0]至1、或将 ChargeCurrent ()设置为零"

"充电条件不佳"的含义是什么? 这是否与 Vvbat_UVLO 相关?

充电器是否会尝试为电池充电、即使电池"充电状态不佳"也是如此?

我们尝试使用2.0V (充电器编程为3S)为电池充电、并且充电器不会进入预充电模式。

此致、

Volker Placke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Volker、

    VVBAT_UVLO 是仅依靠电池运行时对器件进行偏置和通信所需的电压。 这与电池充电无关、因为在 VBUS 处有高于 VBUS UVLO 阈值的输入。

    这完全取决于最终用户确定电池是否正常或何时不能继续使用电池。 这可能是由于充电器长时间充电而不接受充电、损坏的电池对充电器来说太危险等 但这完全取决于最终用户来确定。

    充电器完全由主机控制、因此除了与充电参数相关的事项、例如 LDO 模式和 PWM 模式之间的转换、CC 模式到 CV 模式等、它不能根据电池状况做出决定/采取行动

    就进入预充电模式而言、这也将完全由用户编程。 在我们称为"LDO 模式"的区域中、我们的充电器唯一要做的就是将充电电流限制为特定值、在该区域中、SYS 电压被调节至远高于电池电压、这样我们将 PMOS BATFET 作为一个线性导通元件运行。


    此致、
    Joel H