请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25708 尊敬的支持人员:
在数据表中、说明了深度放电的电池在预充电模式下充电。
"VVBAT_UVLO"的功能是什么? 如果 VBAT 低于 VVBAT_UVLO、充电器是否会尝试为电池充电?
(请参阅数据表中的8.3.1)
数据表(请参阅8.4.1.2)中的句子"当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过设置终止充电
REG0x12[0]至1、或将 ChargeCurrent ()设置为零"
"充电条件不佳"的含义是什么? 这是否与 Vvbat_UVLO 相关?
充电器是否会尝试为电池充电、即使电池"充电状态不佳"也是如此?
我们尝试使用2.0V (充电器编程为3S)为电池充电、并且充电器不会进入预充电模式。
此致、
Volker Placke