This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:时序要求的测试条件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752149/bq25703a-test-condition-of-timing-requirements

器件型号:BQ25703A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25703A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

有关7.6时序要求的说明

(1) TR 的测试条件

请告诉我上升时间和下降时间(基准电压)的测试条件。

无论总线或器件的电源电压如何、是否应测量该电压(VIN_LO=0.4V)(VIN_H=1.3V)?

(2) TWh 的时序规格

最大时钟频率指定为400kHz。

即使我使用了最短 TWh 和 TWL 值、也会计算出最短周期为8.7us。

这意味着最大时钟为114kHz。

哪一项是正确的?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shinichi、

    这些测试是在1.8V @ 100kHz 的基准电压下进行的。

    但是、该协议非常可靠、最高可达400kHz。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的答复。

    我知道 BQ25703A 在1.8V @ 100kHz 下进行了测试、在400kHz 下工作正常。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一