请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 BQ25703A、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
有关7.6时序要求的说明
(1) TR 的测试条件
请告诉我上升时间和下降时间(基准电压)的测试条件。
无论总线或器件的电源电压如何、是否应测量该电压(VIN_LO=0.4V)(VIN_H=1.3V)?
(2) TWh 的时序规格
最大时钟频率指定为400kHz。
即使我使用了最短 TWh 和 TWL 值、也会计算出最短周期为8.7us。
这意味着最大时钟为114kHz。
哪一项是正确的?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一