主题中讨论的其他器件:UCC28070、
大家好、
由于电源问题、我们向 CTM 中引入了 ucc28070a 以替换 UCC28070。
我们注意到的主要差异是频率范围。
因此、为了实现基于 UCC28070 (30kHz~300kHz)的旧设计的扩展范围可编程频率(10kHz 至300kHz)、我们应该进行哪些修改。
BRS,Ω
达信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
达信、您好!
感谢您查询 UCC28070。
UCC28070A 可替代 UCC28070。 如您所述、UCC28070A 可支持10kHz 至300kHz 的开关频率、UCC28070可支持30kHz 至300kHz 的开关频率、这就是 UCC28070和 UCC28070A 之间的差异。 因此、UCC28070A 可用于使用 UCC28070的应用、并且可以使用相同的 Excel/ Mathcad 计算器。
此致、
Harish
您好、Marsh、
下面是另一种放置方法:
UCC28070A 可直接应用于已经使用 UCC28070的任何设计、而无需进行任何其他修改。
UCC28070A PFC 将以 UCC28070在更换之前的工作频率运行。
正如 Harish 所说、UCC28070和 UCC28070A 是固定频率控制器、用户在控制器频率范围内对所需的开关频率进行编程。 与 UCC28070相比、UCC28070A 的可用频率范围更宽。
由于现有 PFC 电路已经设定了一个特定的开关频率、一个 UCC28070A 控制器将在这个频率上切换。
此致、
Ulrich