This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:从 VSYS 电压为电池充电

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180293/bq25713-charge-battery-from-vsys-voltage

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25792

我正在构建一个4S 锂电池系统、该系统具有多个用于充电/放电电池的输入和输出:

 -一个 BQ25713连接到可为电池充电的电源转换器

 -连接到 USB-Type C PD 连接器的多个 BQ25713能够对电池进行充电和放电。

我正在尝试了解如何以最高效的方式连接所有这些器件。

假设交流适配器和 USB-PD 设备同时连接。 如果我将驱动 USB-PD 的 IC 的电池输入直接连接到电池、它将使电池放电一个特定的电平、然后由 AC 供电的充电器将开启充电。 该推挽式电流可能会继续、具体取决于 USB-PD 电流消耗。

如果我将 USB-PD IC 的电池输入连接到交流 IC 的 VSYS、它是否能够在未连接交流电的情况下通过 VSYS 对电池进行充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bohdan、

    BQ25713由主机驱动、因此主机需要启用充电并设置充电电流。 您的软件能否编写为确保一次只对其中一个 BQ25713充电? 仅为了澄清、您是打算启用双充电、还是仅仅是为了确保一个端口能够充电、并且如果并联连接、则不会对电池或其他端口产生任何安全问题?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、主机 CPU 可以选择哪个 BQ25713为电池充电。 是的、我不想双充电。 我有两个目标:

    • 从交流电源为 USB-PD 供电(如果存在)
    • 从任何单电源为电池充电:任何 USB-PD 或交流适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到两个连接选项。 在第一个选项中、当电池充满电且连接了交流/直流时、我会看到它。 因此、系统将以下一种方式运行:

    • 电池将由 USB-PD 放电
    • 在电池电压降至某个再充电阈值后、交流/直流充电器将开始使用编程电流进行充电
    • 如果充电电流小于、则 USB-PD 电池消耗的电流将放电。 如果它将大于 USB-PD 电流、则电池将充电至100%并重复循环

    第二个选项、正如我看到的。 USB-PD 将从交流/直流适配器汲取电流、同时电流低于 ACIN 限制。 如果达到限值、系统将从电池汲取额外的电流。 有关第二种方法的问题是 USB-PD 充电器是否能够通过 VSYS 路径为电池充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bohdan、

    我正在研究一些参考设计、并将在明天回来。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bohdan、

    选项1对我们来说更好。 您是否考虑过 BQ25792 (具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型5A 1-4节降压/升压充电器)? FET 已集成、但其最大充电电流较低。 它具有双输入选择器、并支持通过 USB 端口进行 OTG 输出。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会考虑 BQ25792,但您可能会建议使用一个外部集成开关来实现此目的,该开关可与任何充电器 IC 配合使用?