主题中讨论的其他器件: BQ25792
我正在构建一个4S 锂电池系统、该系统具有多个用于充电/放电电池的输入和输出:
-一个 BQ25713连接到可为电池充电的电源转换器
-连接到 USB-Type C PD 连接器的多个 BQ25713能够对电池进行充电和放电。
我正在尝试了解如何以最高效的方式连接所有这些器件。
假设交流适配器和 USB-PD 设备同时连接。 如果我将驱动 USB-PD 的 IC 的电池输入直接连接到电池、它将使电池放电一个特定的电平、然后由 AC 供电的充电器将开启充电。 该推挽式电流可能会继续、具体取决于 USB-PD 电流消耗。
如果我将 USB-PD IC 的电池输入连接到交流 IC 的 VSYS、它是否能够在未连接交流电的情况下通过 VSYS 对电池进行充电?