This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:需要有关 FRS 功能的信息

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179931/bq25730-need-info-regarding-the-frs-feature

器件型号:BQ25730

如何获取有关"快速角色交换"功能的信息? 我是否可以使用它来更改器件进入和退出 OTG 模式的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    数据表中有第9.3.3节"快速角色交换"功能。 此 FRS 引脚是一个称为"VAP/OTG/FRS"的多功能引脚。 根据寄存器设置的不同、您可以使用同一引脚进入或退出 OTG 模式。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我再次感谢你的及时答复。

    OTG/VAP/FRS 引脚必须为高电平/启用/ OTG 和 FRS 模式、但进入和退出启用的 OTG 模式取决于 VBUS 上的电压。 具体而言,当 VBUS 低于 Vvbus_convz 时进入 OTG 模式,当 VBUS 高于 OTGVoltage()寄存器中设定的电压的~110%时,它退出 OTG 模式

    第9.3.3节指出、FRS 功能允许转换器从正向模式切换到 OTG 模式、而不会使 VBUS 掉电、这正是我所需要的。 该部分没有说明何时启用 FRS 功能、仅联系工厂获取有关该模式的模式详细信息。 我可以通过此论坛获取有关 FRS 模式的模式详细信息、还是需要联系工厂?

    感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    欢迎联系工厂。 只是不确定您正在寻找多少详细信息。 我可能建议您获取 BQ25730EVM 并试用它。  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我想我们已经对 FRS 模式切换感到困惑。 下面介绍了如何使用它...

    1. 设置 OTG 模式。
    2. 启用 OTG 操作。
    3. 等到 VBUS 电压低于 OTGVoltage()中编程的电压。
    4. 启用 FRS 模式交换{3Eh[0]<- 1b}。

    这将使充电器进入 OTG 模式、而 VBUS 无需一直进入欠压锁定状态。 关键在于、当 VBUS 低于所需的 OTG 电压时、必须启用 FRS。 您不能只将其保持为启用状态。

    我们从 EVM 板和我们为测试该芯片而构建的大野蛮性中获得了类似的结果。

    衷心感谢您的帮助。 请考虑此主题*已解决*。