This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:EVM 外无显示端口

Guru**** 2538690 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180696/tusb564rnqevm-no-display-port-out-of-evm

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TUSB564

我收到了此评估板、但无法使 DisplayPort 显示器正常工作。 我使用的默认值我认为是可以的。 此外、我的设计中还有另一个纵横制的 hd3ss460、虽然我能够查看显示信息、但我也无法获取视频。 我使用的来源是具有 USB-C 端口 WD19S 的坞站的戴尔笔记本电脑。 我们非常感谢您在#使评估板正常工作和#2让我们的设计正常工作方面提供的任何帮助。

此致、

Jim ***

电气工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    您是否有能够捕获戴尔笔记本电脑和 EVM 之间的 CC 日志通信的协议分析器? 我们需要确保 Type-C 两端的 PD 控制器已首先进入 DP 交替模式。

    您还能探测 HPD、AUXP 和 AUXN 吗? 当 EVM 连接到笔记本电脑时、HPD 应为3.3V、AUXP 应为0.3V 左右、AUXN 应为3V 左右。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是监听器的 CC 日志。

    AUXp = 2.69V

    Auxn =.06V

    e2e.ti.com/.../HSDC025A-Capture-20221215.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    您可以将跟踪保存为.tDC 格式吗? 但至少在.csv 文件中、它看起来像是 DP 交替模式已协商。  

    但 AUXP 和 AUXN 共模电压不正确、因此 DP 链路训练将不会通过 TUSB564 AUX/SBU MUX。 笔记本电脑应具有100k 下拉电阻、而 DP 监视器在 AUXP 上应具有1M 上拉电阻、这将在 AUXP 上为我们提供0.3V 电压。 对于 AUXN、笔记本电脑应该有100k 的下拉电阻、而 DP 监视器应该有1M 的下拉电阻、这将在 AUXN 上为我们提供3V 的电压。 笔记本电脑在 AUXP/N 上似乎没有正确的上拉/下拉电阻器

    您能否尝试使用其他笔记本电脑或在 EVM 上的 AUXP/N 上安装上拉/下拉、以克服笔记本电脑中的100k 电压、从而获得正确的共模电压?

    谢谢

    David