主题中讨论的其他器件:HD3SS460、 TUSB564
我收到了此评估板、但无法使 DisplayPort 显示器正常工作。 我使用的默认值我认为是可以的。 此外、我的设计中还有另一个纵横制的 hd3ss460、虽然我能够查看显示信息、但我也无法获取视频。 我使用的来源是具有 USB-C 端口 WD19S 的坞站的戴尔笔记本电脑。 我们非常感谢您在#使评估板正常工作和#2让我们的设计正常工作方面提供的任何帮助。
此致、
Jim ***
电气工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我收到了此评估板、但无法使 DisplayPort 显示器正常工作。 我使用的默认值我认为是可以的。 此外、我的设计中还有另一个纵横制的 hd3ss460、虽然我能够查看显示信息、但我也无法获取视频。 我使用的来源是具有 USB-C 端口 WD19S 的坞站的戴尔笔记本电脑。 我们非常感谢您在#使评估板正常工作和#2让我们的设计正常工作方面提供的任何帮助。
此致、
Jim ***
电气工程师
下面是监听器的 CC 日志。
AUXp = 2.69V
Auxn =.06V
Jim
您可以将跟踪保存为.tDC 格式吗? 但至少在.csv 文件中、它看起来像是 DP 交替模式已协商。
但 AUXP 和 AUXN 共模电压不正确、因此 DP 链路训练将不会通过 TUSB564 AUX/SBU MUX。 笔记本电脑应具有100k 下拉电阻、而 DP 监视器在 AUXP 上应具有1M 上拉电阻、这将在 AUXP 上为我们提供0.3V 电压。 对于 AUXN、笔记本电脑应该有100k 的下拉电阻、而 DP 监视器应该有1M 的下拉电阻、这将在 AUXN 上为我们提供3V 的电压。 笔记本电脑在 AUXP/N 上似乎没有正确的上拉/下拉电阻器
您能否尝试使用其他笔记本电脑或在 EVM 上的 AUXP/N 上安装上拉/下拉、以克服笔记本电脑中的100k 电压、从而获得正确的共模电压?
谢谢
David