This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:不平衡电流问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177006/lm5170-q1-unbalanced-current-problem

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

尊敬的 TI:

你(们)好

我想使用两个 LM5170-Q1 IC 操作4个通道。
但我的 PCB 板有问题。
第一个 IC 和第二个 IC 感应到的电流存在问题。
无法正常运行峰值电流限制功能、因为第一个 IC 和第二个 IC 的输出电流量不同。

从上图可以看出、所有电流都是不平衡的。 其他器件值、例如电感、都处于相同状态。 此外、每个 PCB 板具有不同的特性。

例如、在第一个电路板的情况下、第一个相位的电流最大、而在第二个电路板的情况下、第四个相位的电流最大。

我们将操作 IsetD 引脚。 进入第一个 IC 和第二个 IC 的 IsetD 值相同。 为了解决这个问题、我们希望分别为每个 IC 设置 IsetD 值。

是否有问题或示例说明我要如何分离和控制 IsetD? 或者、如果使用多个 LM5170-Q1 IC、导致电流不平衡的原因是什么?

我认为斜坡、IsetD 和感应电阻器可能会导致此问题、但无法解释每个电路板具有不同的特性。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju Young、

    通常、LM5170具有1%的电流调节精度。 但此处显示了更多的电流误差。

    您的应用的输入和输出电压是多少? 您的电流感应电阻器的精度是多少?

    您能否展示原理图或电子表格以便我们更好地了解您的应用?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju Young、

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决、我现在将关闭此主题。 请在下方发布或开始新主题、以了解更多问题。

    此致、
    Brigitte