This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:0°C 以下温度下的问题

Guru**** 1440420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169652/lm5022-problems-at-temperatures-below-0-c

器件型号:LM5022

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

我们在多个产品中使用 LM5022、目前为止它可以正常工作。  现在、我们对整个器件进行了温度测试、驱动程序开始出现大约0°C 的问题  出口处的占空比变得越来越小。  如果更改了驱动程序,则无法重现问题。 因此、问题在于 LM5022MM 是否存在这种单独的情况、或者是否存在此类问题。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    到目前为止,我还没有听说过这样的问题。

    是否可以尝试将下降的器件放在另一个电路板上以检查该器件是否出现此问题?

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    客户体验刚回应时、对延迟回复的道歉:

    组件也被重新焊接、并且也发生了错误。 不仅可以在温度室中纠正错误、还可以在外部使用冷喷剂纠正错误。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我不确定我是否获得了所有信息。 因此、请确认或更正以下陈述:

    -该误差仅在较低的温度下发生?

    -如何用冷喷剂纠正错误?

    -您用另一个替代了 LM5022,但问题仍然相同

    多少个电路板显示了这个问题?

    -您是否还有没有显示此问题的电路板?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我不确定我是否获得了所有信息。 因此、请确认或更正以下陈述:

    -该误差仅在较低的温度下发生?

    -如何用冷喷剂纠正错误?

    -您用另一个替代了 LM5022,但问题仍然相同

    多少个电路板显示了这个问题?

    -您是否还有没有显示此问题的电路板?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的支持。 客户体验回应:

    [1]是的、一旦温度达到0°C 或更低、驱动器就不再能正常工作。

    [2]首先在气候室中发现了这个问题。 为了进一步调查、还可以发现冷喷剂故障。

    [3]我已更换有故障的 LM5022、该错误已消失。 为了进行进一步测试、我再次焊接了故障驱动器、错误再次出现。

    [4]此问题只发生一次。 但是、我们的电源单元通常不是在这种情况下运行。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    到目前为止,我还没有听说过这种行为以及这方面的任何弱点。  

    您说占空比变得越来越小、这意味着电压也会下降-对吧?

    这是否随着温度的下降而逐渐下降、或者只是开始下降和某个温度、甚至在温度不再发生变化时也停止。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    客户体验回应:

    在特定温度下、占空比开始下降。 因此、输出电压也开始下降、直到触发错误。
    如果温度上升到高于某个值、则占空比也会增加。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    最好在工作和故障条件下查看 COMP 和 FB 引脚的示波器图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    有关快照、请参阅下面共享的文件:

    e2e.ti.com/.../Temperature-problem-with-LM5022MM-driver.pdf

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的报告。

    在了解所有信息时会遇到一些问题。

    您可以帮助理解:

    -第6页:示波器图显示了栅极电源 L1 LS -我在原理图中可以找到该节点

    -第6页:CH2和 Ch3显示相同的信号-通道2显示8V 的纹波-我也希望在通道3上看到这种情况。

    仅在一个器件上出现此问题-这是对的吗?

    另一点:原理图未显示反激式初级绕组的缓冲器-这是正确的吗? 由于漏电感、这将导致非常高的电压峰值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决、我现在将关闭此主题。 请在下方发布或开始新主题、以了解更多问题。

    此致、
    Brigitte