请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4101 大家好、
我的客户发现 TPS7A4101的负载瞬态响应非常慢。
启动一段时间后、当负载从0A 阶跃到数十 mA 时、 稳定至目标输出电压(ΔV~100mV)需要几 ms 的时间。
输入电压足够稳定。
请在下面找到测量条件。
输入电压:37V
VOUT:35V
Cin:4.7uF×3件
R1:472.7kΩ
:16kΩ μ A
CBYP:10nF
COUT:4.7 μ F×3件
无源标识 符与数据表原理图相同。

遗憾的是,客户无法显示波形。
我的客户发现 CBYP 从10nF 变为1nF 大大改进了这种缓慢的瞬态响应。
您能否建议如何改善瞬态响应?
目标稳定时间(在<100mV 以内)小于1us。
此致、
Itoh